请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
为 Sitara 板选择合适的 DDR3时遇到问题。 我之前选择了一个 DDR3,它有一个更少的地址引脚和一个多的列(从 a0到 a14而不是 a15,但它有512 MB),但这让我想到... 这是可行的吗? 数据表中的值
"使用的列、行和组地址位数由 IBANK、RSIZE 和页码字段决定(请参阅表7-207)"
根据我的理解、我可以使用512 MB DDR3 (4 GB)、它具有一个更少的地址引脚和另一列、我仍然可以获得所需的全部内存。 对吗? 也许这是一个非常基本的问题、但这是我的第一块 Linux 板、我缺少了这些信息。 我还购买了内存、我真的很想使用它、而不是扔掉它。