This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:DDR3选择

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/778307/am3358-ddr3-selection

器件型号:AM3358

您好!

为 Sitara 板选择合适的 DDR3时遇到问题。 我之前选择了一个 DDR3,它有一个更少的地址引脚和一个多的列(从 a0到 a14而不是 a15,但它有512 MB),但这让我想到... 这是可行的吗? 数据表中的值

"使用的列、行和组地址位数由 IBANK、RSIZE 和页码字段决定(请参阅表7-207)"

根据我的理解、我可以使用512 MB DDR3 (4 GB)、它具有一个更少的地址引脚和另一列、我仍然可以获得所需的全部内存。 对吗? 也许这是一个非常基本的问题、但这是我的第一块 Linux 板、我缺少了这些信息。 我还购买了内存、我真的很想使用它、而不是扔掉它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布 DDR3器件型号和数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答您的问题、Micron DDR3内存 MT41J256M16 (4Gbit、256Mx16)具有地址行 A[14:0]、组 BA[2:0]和列 A[9:0]。 该存储器与 AM335x 处理器完美搭配。