This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66AK2H12 NDK+SRIO 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926582/66ak2h12-66ak2h12-ndk-srio-problem

器件型号:66AK2H12

你(们)好

MCSDK:3.1.4.7

CCS:7.

操作系统:Win7

我以前可以在 C6678上驱动 SRIO 和 NDK、但 SRIO 和 NDK 在 C6678项目上同时工作正常。

我也想在66AK2H12上驱动 SRIO 和 NDK、我实现 的 SRIO 和 NDK 驱动程序与 C6678相同、但我有一个旧问题、SRIO 和 NDK 不能同时工作。

我遵循了用于在 C6678上驱动66AK2H12的 SRIO 和 NDK 的所有提示。

唯一的区别是收到的内核队列编号、我根据数据表设置 SRIO 49的事件 ID、如下所示:

因此、我将收到的核心  队列编号设置如下:

我 应该提到、SRIO 和 NDK 是分开工作的。

请指导我、 我对该项目感到压力。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您在 C6678上同时拥有 SRIO+NDK 中断的工作案例。 我查看了 C6678数据手册:

    和 K2H  

    因此、如果您将712用于中断49、或将704用于中断48、则 C6678和 K2H 之间不应存在任何差异。 那么、您有 K2H SRIO 独立运行、中断48或49正常工作、对吧? 什么是 NDK 中断? C6678中的这是48、K2H 中是一样的吗?

    此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    因此、我将在 66AK2H12上使用712作为中断49。

    [引用 user="lding"]因此您可以使用中断48或49的 K2H SRIO 独立运行,对吗?

    是的、它适用于中断49。

    [引用 user="lding"]什么是 NDK 中断?

    48

    [引用 user="lding"]在 C6678中它是48个、在 K2H 中是相同的吗?

    是的

    此致