超声波传感器(USS)用于 APA 和 AVP。
超声波传感器使用 ELMOS IC E524.09作为接口 IC。
USS 接口只有一条用于输入和输出的信号线、我们将该接口称为 IO 接口。
我们将此 USS 称为 IO 接口 USS。
将此 USS 连接到 MCU 时、我们选择具有 PWM 或计时器功能的引脚、因为我们希望发送脉冲以触发 USS、然后对接收到的信号(如延迟)执行时间相关的计算。
那么、TDA4如何连接到该 USS? 是否可以使用 PWM 引脚? 或者我们是否必须使用计时器引脚?
谢谢。