This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4如何连接到 IO 接口的超声波传感器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/922784/tda4vm-how-does-tda4-connect-to-ultrasonic-sensors-of-io-interface

器件型号:TDA4VM

超声波传感器(USS)用于 APA 和 AVP。

超声波传感器使用 ELMOS IC E524.09作为接口 IC。

USS 接口只有一条用于输入和输出的信号线、我们将该接口称为 IO 接口。

我们将此 USS 称为 IO 接口 USS。

将此 USS 连接到 MCU 时、我们选择具有 PWM 或计时器功能的引脚、因为我们希望发送脉冲以触发 USS、然后对接收到的信号(如延迟)执行时间相关的计算。

那么、TDA4如何连接到该 USS? 是否可以使用 PWM 引脚? 或者我们是否必须使用计时器引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果不知道 USS 接口引脚的脉冲宽度和接收信号特性、我的第一个问题是 GPIO 是否是可选的?

    我说的原因是 PWM 引脚仅输出、因此您必须在通过 PWM 发送脉冲时将多路复用器翻转为 GPI。 如果您希望 GPIO 的精确脉冲形状不具有分辨率、这可能是可行的。  

    我认为 GPIO 可能达到~80MHz、因此需要知道 USS 上的预期脉冲宽度和分辨率。  

    此致

    Jian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    ELMOS524.09在 USS 中、其 IO 接口(AC)-电气参数

    USS 中的 ELMOS 524.09典型工作电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多文本说明、这可能比上一帖子中的图表更易于理解。

    首先、TDA4输出到 USS 的信号需要是大约50us 的高电平脉冲、以使 USS 正常工作。

    之后、USS 发送一个 宽度也约为50us 的信号。 TDA4获取信号并测量电平宽度和电平变化、以确定它是1还是0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TDA4中使用不同的引脚作为 TX 和 RX、尽管 USS 只有一条 IO 线路、但电路位于下方。

    我们认为 GPIO 作为 TX 可以、主要问题是在 TDA4中选择 RX 引脚。

    我们应该选择计时器 IO 引脚、还是可以将 PWM 引脚连接到内部计时器?

    计时器 IO 可以测量输入信号的电平宽度和电平变化、我的理解是否正确? 因为我们使用 MCU 的计时器输入引脚来获取 USS 的 RX 信号、这是可以的。  

    由于定时器 IO 的数量在 TD4中受到限制、我们希望使用一些 PWM 引脚。 PWM 引脚能否实现与计时器 IO 输入相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui:

    PWM 应用作输出。

    如果 TimerIO 输出 PWM、ePWM 模块可以输出类似的 PWM 波形。

    对于 超声波传感器、ECAP 模块和 GPTimer 可用于连接 RX (适用于 TDA4VM)。 对于 TX、ECAP/ePWM/GPTimers 可以输出 PWM 信号。