我正在将 tisdk 04.02.00.09版本用于 AM437X 处理器。 从此 链接下载的 QT 设计版本5.7.0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在将 tisdk 04.02.00.09版本用于 AM437X 处理器。 从此 链接下载的 QT 设计版本5.7.0
您好、Kunal、
我在这里为您分享图片、当他们尝试在我的系统中设置 qt 时、我遇到了什么错误。 我尝试了所有可能的方法,例如安装 qt5default、qtcreator、qtchooser 等等,但它不起作用。
因此、我只想知道、这受 Linux 版本影响的东西很少、就像我使用的是 Linux 的非 LTS 版本、或者如果使用的是 Linux 版本、则不是16.04任何更高版本。
由于我无法通过命令提示符来编译应用程序、因此我无法通过提供环境设置和尝试 qmake.pro,qmake,make 步骤来编译应用程序、因此请帮助我解决此问题。
您好、Kunal、
我找到了出现此错误的原因、但我没有找到解决方法、请帮助我。 实际上、我想使用与工具链和 qmake 相关的 Linux-Devkit、我想单独使用它、以便从 我的系统中删除标准 SDK、并通过在其中单独更改 SDK 路径来设置 Linux Devkit 和源环境。 但之后、我只检查了 echo $SDK_PATH、它显示了标准的 SDK 路径。 系统中不存在标准 SDK,因此再次检查此错误,使 SDK 错误消失。 SDK 与 Linux 开发套件之间存在一些链接、现在 我想仅向客户提供 Linux-Devkit、如何打破这种状态。
任何指导对我很有帮助、很感激。
谢谢你
Anantha、您好!
作为实验、我将 Linux Devkit 文件夹复制到 temp 文件夹、并将环境设置文件中的 SDK_PATH 修改为"SDK_path=" /linux-devkit""。 在获取设置文件并运行 echo $SDK_PATH 命令后、我看到了指向 temp 文件夹的链接、而不是默认的 SDK 路径。 您是否还可以尝试上述实验、看看它是否能解决您的问题?
此致、
Krunal
我正在执行相同的操作、我更改了路径并已尝试、但不使用 OUT SDK、它不能编译 qt 应用程序。 我甚至尝试运行 linuxdevkit.sh 脚本文件 、但在安装 Linux Devkit 时、通过运行脚本文件、它显示 sed cmake 30行无文件或目录、如大约20行所示、但不知道它们是否有错误 或不知道的情况。
但在该日志消息中、我显示了 cmake 相关、并且在 qt 设置过程中、cmake 也不像以前那样直接检测。
现在、我正在尝试打开以查看 linuxdevkit.sh 文件中确切的英文内容、但它正在挂起。
因此、请帮助您进一步执行以下操作:sed 相关的日志消息是否会进一步生效?
您好!
您能否确认您的文件夹中是否存在上述文件? 如果是、我建议您在64位计算机上安装32位库。 您的 Linux 计算机可能是64位的,并且在读取32位程序时遇到问题。
$ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
此致、
Krunal