This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:Linux-processor-SDK-AM437X-Qt-version

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/924107/processor-sdk-am437x-linux-processor-sdk-am437x-qt-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

我正在将 tisdk 04.02.00.09版本用于 AM437X 处理器。 从此 链接下载的 QT 设计版本5.7.0

https://download.qt.io/new_archive/qt/5.7/5.7.0/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

    我将 tisdk 04.02.00.09版本用于 AM437X 处理器和 qt 设计版本5.7.0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anantha、您好!

    我将此线程加入到您创建的另一个线程中。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供有关您遇到的问题的更多信息吗?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我在这里为您分享图片、当他们尝试在我的系统中设置 qt 时、我遇到了什么错误。 我尝试了所有可能的方法,例如安装 qt5default、qtcreator、qtchooser 等等,但它不起作用。

    因此、我只想知道、这受 Linux 版本影响的东西很少、就像我使用的是 Linux 的非 LTS 版本、或者如果使用的是 Linux 版本、则不是16.04任何更高版本。

    由于我无法通过命令提示符来编译应用程序、因此我无法通过提供环境设置和尝试 qmake.pro,qmake,make 步骤来编译应用程序、因此请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我找到了出现此错误的原因、但我没有找到解决方法、请帮助我。 实际上、我想使用与工具链和 qmake 相关的 Linux-Devkit、我想单独使用它、以便从 我的系统中删除标准 SDK、并通过在其中单独更改 SDK 路径来设置 Linux Devkit 和源环境。 但之后、我只检查了 echo $SDK_PATH、它显示了标准的 SDK 路径。 系统中不存在标准 SDK,因此再次检查此错误,使 SDK 错误消失。 SDK 与 Linux 开发套件之间存在一些链接、现在 我想仅向客户提供 Linux-Devkit、如何打破这种状态。

    任何指导对我很有帮助、很感激。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anantha、您好!

    作为实验、我将 Linux Devkit 文件夹复制到 temp 文件夹、并将环境设置文件中的 SDK_PATH 修改为"SDK_path=" /linux-devkit""。 在获取设置文件并运行 echo $SDK_PATH 命令后、我看到了指向 temp 文件夹的链接、而不是默认的 SDK 路径。 您是否还可以尝试上述实验、看看它是否能解决您的问题?  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在执行相同的操作、我更改了路径并已尝试、但不使用 OUT SDK、它不能编译 qt 应用程序。 我甚至尝试运行 linuxdevkit.sh 脚本文件 、但在安装 Linux Devkit 时、通过运行脚本文件、它显示 sed cmake 30行无文件或目录、如大约20行所示、但不知道它们是否有错误 或不知道的情况。

    但在该日志消息中、我显示了 cmake 相关、并且在 qt 设置过程中、cmake 也不像以前那样直接检测。

    现在、我正在尝试打开以查看 linuxdevkit.sh 文件中确切的英文内容、但它正在挂起。

    因此、请帮助您进一步执行以下操作:sed 相关的日志消息是否会进一步生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您的文件夹中是否存在上述文件? 如果是、我建议您在64位计算机上安装32位库。 您的 Linux 计算机可能是64位的,并且在读取32位程序时遇到问题。

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    

    此致、
    Krunal