请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HG 您好:
使用 visonSDK 3.08时 tda2hg 上的 woking 只需确认即可
- VIP 无法将 YUV422I_YUYV 转换为 YUV420SP,
- VIP 可以将 YUV422I_UYVY 转换为 YUV420SP
- 对于项目1,VIP 中的任何其他技巧都可以帮助转换
谢谢。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.