This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:【VIP】由 VIP 将 YUV422I_YUYV 转换为 YUV420SP

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/922635/tda2hg-vip-convert-the-yuv422i_yuyv-to-yuv420sp-by-vip

器件型号:TDA2HG

您好:

 使用 visonSDK 3.08时 tda2hg 上的 woking 只需确认即可

  1. VIP 无法将  YUV422I_YUYV 转换 YUV420SP,  
  2. VIP 可以将 YUV422I_UYVY 转换 YUV420SP
  3. 对于项目1,VIP 中的任何其他技巧都可以帮助转换  

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VIP 的输入接口是什么? 如果它是16位、那么我们可以交换字节。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

     8位、没有其他方法?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、不能用于8位输入。

    您可能可以将数据另存为 YUV422、并使用 VPE 等其他模块从 YUV422转换为 YUV420。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh:

    [引用 user="Brijesh Jadav"]您可能可以将数据保存在内存中为 YUV422,并使用 VPE 等其他模块将 YUV422转换为 YUV420。

    是的、但在使用 VPE 时、转换会消耗更多的存储器带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到任何其他方法。 VIP 不能交换字节,它可以交换数据线路。 因此、如果输入为16位、则可以交换数据线。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brijesh:

     谢谢!