This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:DDR2 DQS 和 DQ 信号问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881011/am3351-ddr2-dqs-and-dq-signal-issue

器件型号:AM3351

您好!

我之前发布了有关 DDR2测量的问题、这些问题是不好的。 我们已更新设计以解决不合格问题。 现在、我仍然在信号中看到一些奇怪的行为、并想知道这是正常行为还是电路板或设置问题。 (我们以266 MHz 的频率运行)。

当写入存储器时、信号如下所示:

并放大:

在 DDR2器件上测量信号:

S1 (黄色)-> DQS1_n

S2 (蓝色)-> DQS1_p

S4 (绿色)-> DQ10

IO_CTRL_x = 0x0000030B

在 DQS 启动的最后一张图片中、可以看到干扰或脉冲。 信号的这种正常行为吗? 您能不能就信号的外观做一个说明?

如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!

此致、

f.素食者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、您好、您能否将 DSS 脚本的输出文件与配置一起发送、这与上一个帖子中的情况非常相似?  这将提供控制器和存储器配置方式的完整图片。

    您可能需要调整存储器上的 ODT、或者仍然存在一些布局异常、从而导致信号反射看起来像什么样子。  您能否简要描述一下用于探测信号的设备  

    您是否看到任何功能问题?  存储器读/写访问是否稳定?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是、此处为 DSS 文件的输出: e2e.ti.com/.../am335x_2D00_ddr_2D00_analysis_5F00_2020_2D00_02_2D00_21_5F00_131131.txt

    平台的稳定性不错、没有功能问题。

    我用于测量 DDR2的设备如下:

    示波器:MSO73304DX

    探针:P7720、带用于 DQS1_p 的焊锡尖端(P77STFLXA)

    探针:P7720、带用于 DQS1_n 的焊锡尖端(P77STFLXA)

    探针:TAS2500连接到 DQ10

    此致、

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    您只能对写入进行调整、即控制器的驱动强度和存储器的 ODT。  根据您发送的配置日志文件、数据的驱动强度设置为8mA (DDR_DATAx_IOCTRL 的位4:0)、DQS 的驱动强度设置为5mA (位9:5)。  我会尝试将其都设置为5mA

    在存储器侧、ODT 设置为50欧姆(SDRAM_CONFIG 中的位26:24)。  我认为这应该足够了、但它还要求 ODT 信号正确连接、否则存储器 ODT 将不会启用

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    当我将驱动强度设置为5mA 时、第一部分不会改变开头的脉冲/毛刺脉冲。 (我将 IOCTRL 设置为0x318)。 (此外、我注意到绿色信号未与其他信号校准、我在新的测量中纠正了这些信号。)

    是否需要进行一些初始化、以使信号达到有效电平? 我仔细检查了 ODT 线路、但似乎没关系(AM3351引脚 G1至 DDR 存储器引脚 K9)。 这种行为在德州仪器中是否从未出现?

    此致、

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francois、您看到的凸点是前导码期间、信号从三态转换为驱动信号。  在前导码阶段没有定义信号完整性。  只要信号在前导码阶段(第一个差分转换)的末尾保持稳定、一切都应该正常。   

    此致、

    James