您好!
我之前发布了有关 DDR2测量的问题、这些问题是不好的。 我们已更新设计以解决不合格问题。 现在、我仍然在信号中看到一些奇怪的行为、并想知道这是正常行为还是电路板或设置问题。 (我们以266 MHz 的频率运行)。
当写入存储器时、信号如下所示:
并放大:
在 DDR2器件上测量信号:
S1 (黄色)-> DQS1_n
S2 (蓝色)-> DQS1_p
S4 (绿色)-> DQ10
IO_CTRL_x = 0x0000030B
在 DQS 启动的最后一张图片中、可以看到干扰或脉冲。 信号的这种正常行为吗? 您能不能就信号的外观做一个说明?
如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!
此致、
f.素食者