您好!
-考虑到 TDA2x 的性能、我的客户希望检查 TIDL_OD 的处理时间是否合理。
他们准备了来自 Caffe-Jacinto 模型、初始模型和稀疏模型的两个物体检测模型。
-输入数据大小:768 x 320
-使用 TIDL_OD 用例在 TDA2x 上运行这些模型、然后检查 ALG_TIDL 处理时间(本地链路延迟平均值)
测试结果如下:
(1) 初始模型:ALG_TIDL 处理时间
EVE = 360ms、DSP = 17ms
(2) 稀疏模型:ALG_TIDL 处理时间
EVE = 182ms、DSP = 17ms
这些值是否合理?
供参考、我附加了配置文件、prototxt 和日志。
e2e.ti.com/.../tidl_5F00_od_5F00_data.zip
谢谢、此致、
-Shibata