This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 如何在 A72中将数据从 r5f 获取到图形?

Guru**** 2036780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/883872/tda4vm-tda4vm-how-to-get-a-data-from-r5f-to-a-graph-in-a72

器件型号:TDA4VM

各位专家:

在 R5f 中、我们使用 CAN 和 SPI 接口来获取一些输入数据。

我们如何将这些输入数据发送到在 A72中运行的图形?

此致、

赵世明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    您使用哪种 R5F?

    一种方法是在 A72上实施远程服务、并在接收到数据时向 A72发送消息。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brijesh

    我在主域中使用 R5F、您问这个吗?

    A72能否直接从 CAN 或 SPI 获取数据?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    是什么意思?  

    我不确定目前 QNX 是否支持这些模块。 让我检查一下并返回给您。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brijesh:

    是的、  A72运行 QNX。

    谢谢。

    此致、

    赵世明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、  

    您是否可以澄清申请是否为(1)或(2)?

    (1)在 R5上运行 CAN/SPI 驱动器、并使 A72/QNX 可以访问数据

    (2)在 A72 / QNX 上运行 CAN / SPI 驱动程序。

    谢谢、

    基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kip:

    我想知道 A72 / QNX 是否可以运行 CAN/SPI 驱动程序?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵、

    是的、运行 QNX 的 A72可以支持 CAN 或 SPI 驱动程序。

    TI PSDKQA 软件包当前不包含 A72的这些驱动程序版本、TI PSDKRA 软件包中提供了非 QNX 参考版本的驱动程序。

    要获得 TDA4EVM BSP 中的软件驱动程序、应联系 QNX 软件系统。

    此致、

    基普