This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:支持 MMC2

Guru**** 2544350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/883728/am5726-mmc2-support

器件型号:AM5726

大家好、

我在 AM5725中有疑问。 我发现 MMC1/MMC3/MMC4支持 SDR25时序。 但我无法找到 MMC2是否支持 SDR25时序。 MMC2是否支持 SDR25时序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMC2支持 SDR25 (1.8V IO):高达24Mbps (48MHz 时钟)。

    另请参阅 i843 MMC1/2/3速度问题勘误表

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    感谢 你的答复。

    还有其他问题:

    1)关于程序下载:

      如何在批量生产时下载 AM5726中的程序?

    2)功率损耗:

    我从 TI.com 下载功率损耗计算器、但我发现无法在 Excel:中更改"DSP 雕像"

    这对计算器结果是否重要?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    1) 1)了解任何固件/软件都存储在外部存储器中、而不是 SoC 中、这一点很重要。

    一种方法是从 USB 或 UART (从主机 PC)引导、然后 SBL 将通过 USB 或 UART 下载映像并将其写入闪存( 即所谓的散列阶段)。

    如果这对您来说太慢、您可以在 PCB 上安装(焊接)之前预闪存大量闪存芯片。

    2) 2)我对此没有解答。 我希望这将很快在这里得到答复。

    此致、

    STAN