请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用带有 MMWAVEICBOOST 载板的 IWR6843ISK_ODS 运行3D_People_Counting 程序。 我想在 PuTTY 控制台中打印输出(在我的案例中为 numtargets)。 我尝试使用 UART_write()函数和 printf()函数,但没有任何尝试。 我只使用 System_printf()函数在 CCS 控制台中存档打印。 顺便说一下、我使用的是 CCS 8.3.1版本。
您能帮我从 CCS 打印 putty/TeraTerm 控制台中的输出吗?
此致、
乌萨马