This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:如何在 PuTTy/tera 术语控制台输出中打印输出?

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/883749/ccs-iwr6843isk-ods-how-to-print-out-in-putty-tera-term-console-output

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用带有  MMWAVEICBOOST 载板的 IWR6843ISK_ODS 运行3D_People_Counting 程序。 我想在 PuTTY 控制台中打印输出(在我的案例中为 numtargets)。 我尝试使用 UART_write()函数和 printf()函数,但没有任何尝试。 我只使用 System_printf()函数在 CCS 控制台中存档打印。  顺便说一下、我使用的是 CCS 8.3.1版本。

您能帮我从 CCS 打印 putty/TeraTerm 控制台中的输出吗?

此致、  

乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、乌萨马、

    数据已通过 UART 输出、但已解码。 您是否会详细说明您正尝试输出的内容?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我想在 PuTTY 控制台中查看 numtargets (人数)参数。 当我打开 UART 和数据 COM 时、我看到以下内容:

    n´t 我不知道如何解释。 ´m、我还想在   PuTTY 控制台中仅看到 numtargets 输出。 我该怎么做?

    此致、

    乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、乌萨马、

    演示用户指南中介绍了数据格式

    此致、

    Justin