This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DDR、保持、DDR_ret

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/883476/tda4vm-ddr-retention-ddr_ret

器件型号:TDA4VM

在 TDA4VM 中、什么是 DDR 保持功能策略?  

在哪种情况下、我们需要打开或关闭 DDR 保持功能?  

TDA4VM 是否 通过 I2C 通知 LEO-B DDR_RET_1V1输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDR 保持功能用于在关闭系统其他域电源的同时保持 DDR 存储器内容完好无损。 这在使系统保持低功耗模式时使用、通常用于电池供电系统。

    TDA4VM 上的 DDR 保持引脚由 EVM 上的 PMIC 等外部源控制。 此引脚的状态不受 PMIC 固件控制、但需要通过 I2C 接口从 SoC 进行配置。

    -Pratap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pratap、  

    谢谢! 我明白了。