This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Linux/IMX390-Leopard-Imaging - TDA4VM 定制板:有关 imx390CreatePrms 和 imx390SensorIntfPrms CONFIG#39;s:

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/882039/tda4vm-linux-imx390-leopoard-imaging---tda4vm-custom-board-inquiry-about-imx390createprms-and-imx390sensorintfprms-config-s

器件型号:TDA4VM

您好!


这里是基于 TDA4VM 的定制板。 硬件设置如下:
摄像头(MAX9295A -串行器+ IMX390)-> I2C6 -> MAX96712解串器-> CSI (0)。


注:
我们将配置 GMSL2、而不是 FPD Link。

我们很难从传感器获取帧。 我们配置了串行器和解串器、可以在 I2C6总线上看到串行器。

视频锁已建立、但不稳定。 我们无法看到来自传感器的帧。 我们将验证所有传感器配置。 我们在 TI 文档中找不到任何传感器配置文档如果我错了、请纠正我的问题。 是否有人向我们解释这两种配置、并向我们建议我们可以进行哪些修改以使其正常工作。

静态 IssSensorIntfParams imx390SensorIntfPrms ={
0、/*isMultiChannel*/
4、/*numCSI2Lanes*/
1、/*inCsi2VirtualChanNum*/
1、//* isCplxCfgValid */

{0、1}、/*时钟通道*/
{0、2}、/* data1Lane */
{0、3}、/* data2Lane */
{0、4}、/* data3Lane*/
{0、5}、/* data4Lane */
}、
800、//* csi2PhyClk */
0、/*sensorBroadcast*/
0、/* enableFsin */
};

静态 IssSensor_CreateParams imx390CreatePrms ={
SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3、/*传感器名称*/
0x6、/*i2cInstId*/
{sensor_0_I2C_alias、sensor_1_I2C_alias、sensor_2_I2C_alias、sensor_3_I2C_alias}、/* i2cAddrSensor*/
{SER_0_I2C_ALIAS、SER_1_I2C_ALIAS、SER_2_I2C_ALIAS、SER_3_I2C_ALIAS}、/* i2cAddrSer*/
/*IssSensor_Info*/


IMX390_OUT_WIDTH、/*width*/
IMX390_OUT_HIT-IMX390_meta_height_after、/*高度*/
1、/*num_exposures */
vx_false_e、/*line_interleaved*/

{TIVX_RAW_IMAGE_16_BIT、11}、/*dataFormat 和 MSB [0]*/
}、
0、/*meta_height 之前*/
IMX390_meta_height_after、/* meta_height_after*/
}、
iSS_SENSOR_IMX390_FLOCIES、/*功能*/
Algorithms_iSS_AEWB_MODE_AEWB、/*aewbMode*/
30、/*fps*/
4、/**/
{1、2、3、4}、/* dataLanesMap*/
{0、0、0、0}、/* dataLanesPolarity */
800、/*CSI 时钟*/
}、
4、/*numChan */
390、/*dccId*/
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegathesan、您好、

    如果您无法获得稳定的锁、则可能是 SerDes 问题。 我建议首先测试串行器测试模式。 为此、您只需更新串行器设置。 有关设置、请联系摄像头或串行器供应商、

    请确保输出分辨率与  imx390CreatePrms 中指定的(IMX390_OUT_width x IMX390_OUT_HEIGHT)相同

    此致、

    梅扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    如果可能、您可以详细说明取决于 FPD Link 协议设置的参数、以便我们可以与摄像头供应商合作获取设置?

    此致、

    Jegathesan S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jegathesan、您好、

    请参阅下面的开发说明。 我建议您切换到最新的 PSDK 版本、该版本具有改进的界面和更好的文档

    此致、

    梅扬克

    e2e.ti.com/.../6138.developer_5F00_notes_5F00_image_5F00_sensor.pdf