This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:FPGA 和 TMS320C6678之间的 SRIO 接口不正常

Guru**** 2539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/877214/ccs-tms320c6678-the-srio-interface-is-not-ok-between-fpga-and-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: UCD9222UCD7242

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我设计了一个定制板(电路板 A)、具有两个 FPGA:7K325T 和7V690T、还有一个 DSP:TMS320C6678。

现在、DSP 的电源和时钟由7K325T 控制、 通过已编程的位、DSP 已成功初始化。

所有没有 SRIO (介于7V690T 和 C6678之间) 字的接口都正常、包括 PCIe、SPI、I2C、EMIF (不使用 GE 和超链接、因此 不连接)。  

7K325T 和7V690T 之间的 SRIO 接口正常、因此我认为7V690T 的电路正常。

我尝试 使用4个 x1 1.25G 接口初始化 c6678、也无法设置链接。

我已经检查过电路、没有发现任何问题。

我有另 一个定制板(板 B)、具有两个7V415T 和两个 TMS320C6678、也具有 FPGA 和 DSP 之间的 SRIO。 DSP 的 SRIO 接口测试代码在此板上是可以的,因此我认为代码是可以的。

 两  个定制板之间的差异如下:

1) A 板为 TMS320C6678ACYP,B 板为 TMS320C6678ACYPA;

2) 2)电路板 A 使用 UCD9222+UCD7242为 CVDD 和 CVDD1供电、其他电源由 LTM4644供电。

  电路板 B 使用 UCD9222+UCD7242为两个 DSP 的 CVDD 供电、 其他电源由 LTM4644供电。

3) 3) B 板使用 GE 和超链接接口、因此 连接了相应的引脚。

您能就这个问题给我一些建议吗?

谢谢。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang、

    很难从远处调试这些类型的问题。  您使用的是不同的 FPGA 和不同的电路板、因此问题可能出在 7V690T 中的 SRIO 实现、也可能是电路板上的布线问题。 我认为您提到的功率差异不会产生任何影响。  您是否使用相同的时钟方案和发生器? 两个电路板之间的布线是否存在显著差异、例如长度、层、参考平面?  如果尝试以较慢的速度运行接口、SRIO 是否会运行?

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    感谢您的回复。

    现在、我尝试将 FPGA 的参考时钟和 DSP 的参考时钟从同一 个晶体设置为相同的晶体、然后链路正常、LAN 速度可以 x5 5.0Gbps 运行。 但具有相同参考时钟源的 SRIO 链接伙伴不需要该时钟。

    谢谢。

    祝你一切顺利!

    Xiang Song。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang Song、

    通常、如果接口使用公共时钟但不使用单独的时钟、则接口的一端或两端具有不符合抖动要求的时钟源。  我很高兴您能够使用通用时钟使链路正常工作。  这是可行的解决方案吗?

    此致、Bill