主题中讨论的其他器件: UCD9222、 UCD7242
工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我设计了一个定制板(电路板 A)、具有两个 FPGA:7K325T 和7V690T、还有一个 DSP:TMS320C6678。
现在、DSP 的电源和时钟由7K325T 控制、 通过已编程的位、DSP 已成功初始化。
所有没有 SRIO (介于7V690T 和 C6678之间) 字的接口都正常、包括 PCIe、SPI、I2C、EMIF (不使用 GE 和超链接、因此 不连接)。
7K325T 和7V690T 之间的 SRIO 接口正常、因此我认为7V690T 的电路正常。
我尝试 使用4个 x1 1.25G 接口初始化 c6678、也无法设置链接。
我已经检查过电路、没有发现任何问题。
我有另 一个定制板(板 B)、具有两个7V415T 和两个 TMS320C6678、也具有 FPGA 和 DSP 之间的 SRIO。 DSP 的 SRIO 接口测试代码在此板上是可以的,因此我认为代码是可以的。
两 个定制板之间的差异如下:
1) A 板为 TMS320C6678ACYP,B 板为 TMS320C6678ACYPA;
2) 2)电路板 A 使用 UCD9222+UCD7242为 CVDD 和 CVDD1供电、其他电源由 LTM4644供电。
电路板 B 使用 UCD9222+UCD7242为两个 DSP 的 CVDD 供电、 其他电源由 LTM4644供电。
3) 3) B 板使用 GE 和超链接接口、因此 连接了相应的引脚。
您能就这个问题给我一些建议吗?
谢谢。
祝你一切顺利!