请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6655 你(们)好
我们将 TMS320C6655CZHA25与 LM21215AMH-1/NOPB 和 LM10011SD/NOPB 搭配使用。
我想知道 DSP 的 VCNTL [0:3]是用户可以直接控制的信号、还是产品制造时固定销售的信号。
如果是、我应该控制哪个寄存器?
如果不是、用户能否仅在 PSC 寄存器中看到 VCNTL [0:3]的值?
电路板的 VCNTLID 域值为0x0FFF0000。 没关系吗?
此致