This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:用户能否控制 VCNTL [0:3]信号?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/878426/tms320c6655-can-user-control-vcntl-0-3-signals

器件型号:TMS320C6655

你(们)好

我们将 TMS320C6655CZHA25与 LM21215AMH-1/NOPB 和 LM10011SD/NOPB 搭配使用。

我想知道 DSP 的 VCNTL [0:3]是用户可以直接控制的信号、还是产品制造时固定销售的信号。
如果是、我应该控制哪个寄存器?
如果不是、用户能否仅在 PSC 寄存器中看到 VCNTL [0:3]的值?

电路板的 VCNTLID 域值为0x0FFF0000。 没关系吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WSJ、

    无法直接控制 VCNTL 线路、这些线路在复位序列期间由 SoC 控制以设置器件的适当电压。  您提供的寄存器读取中的 VCNTLID 位为111111b。  这是器件的有效设置。  如果在器件复位时探测 VCNTL 线路、当 VCNTL3为低电平时、应该在 VNCTL[2:0]线路上看到111b、而在 VCNTL3变为高电平时、应该看到111b。   

    此致、Bill