器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我们正在使用 PSDK 版本"PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11"和 tidl 版本"tidl_J7_01_02_00_11"来开发 TDA4。 我们已导入 tidl 模型并在 PC 仿真模式下在 tidl 测试台上运行推理。 我们在硬件(EVM)上运行了 tidl 测试台、并生成了输出。 PC 仿真的输出与硬件输出不匹配。 我们生成了跟踪电平输出并在 PC 仿真和硬件之间进行了比较。 在130层的第81层观察到了差异。
输出中出现这种差异的原因可能是什么?
在硬件(EVM)上运行时、我们观察到一些警告、
警告:条形宽度2轮距高度2轮距宽度3轮距高度3 KBlock 19
警告:将调用 NAT C
这些警告的原因是什么?
此致、
赫鲁日。