This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:[TDA4] TIDL 测试台 PC 仿真和硬件(EVM)之间的输出不匹配

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/935060/processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4-tidl-test-bench-output-mismatch-between-pc-emulation-and-hardware-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我们正在使用 PSDK 版本"PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11"和 tidl 版本"tidl_J7_01_02_00_11"来开发 TDA4。 我们已导入 tidl 模型并在 PC 仿真模式下在 tidl 测试台上运行推理。 我们在硬件(EVM)上运行了 tidl 测试台、并生成了输出。 PC 仿真的输出与硬件输出不匹配。 我们生成了跟踪电平输出并在 PC 仿真和硬件之间进行了比较。 在130层的第81层观察到了差异。

输出中出现这种差异的原因可能是什么?

在硬件(EVM)上运行时、我们观察到一些警告、

警告:条形宽度2轮距高度2轮距宽度3轮距高度3 KBlock 19
警告:将调用 NAT C

这些警告的原因是什么?

此致、
赫鲁日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、
      您能否提供您观察到不匹配情况的第一层的详细信息?

      关于警告:它表示优化的实现不适用于此配置。 您能否在此处提供有关该图层属性的更多详细信息?


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    我们将通过电子邮件共享详细信息、并通过 FTP 上传相关数据。  

    此致、

    赫鲁日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安州

    有3个问题正在作为此 TT 的一部分进行跟踪。

    1. 崩溃问题(已通过您昨天提供的修复程序解决)。
    2. 输出不匹配仍然需要是根本原因。
    3. KPIT 团队还想了解看到的警告消息-"警告:条形宽度2 Stride Height 2 KernelWidth 3 Kernel Height 3 KBlock 19
      警告:将调用 NAT C。" 也请对此进行评论。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

      问题2和3是相关的、MMALIB 团队正在对此进行研究。


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

      我们提供了失败原因并通过电子邮件推荐了替代方案。 如果您有任何疑问、请告知我们、如果没有、我们可以关闭此主题吗?


    此致、

    安州