您好!
我将 C6748与 DDR2搭配使用、C6748以456MHz 运行、而 DDR2 CLK 为156MHz。
下面是我的 DDR2芯片参数、该芯片是 MT47H64M16NF-25E。
我的 GEL 文件已连接。
我测试了从 DDR2到 L1高速缓存的内存触摸吞吐量,32KB。 平均速度为340MB/s
我的问题是:
Q1:DDR2芯片最适合 C6748吗? 您是否对 DDR2参数有任何建议以获得更好的性能? 或者、您是否有任何建议的芯片?
Q2: GEL 文件中的配置是否适用于此芯片 MT47H64M16NF-25E? 是否有更好的配置? 如何计算参数?
问题3: 340Mb/s 是 C6748的最佳结果吗? TI 是否对 C6748的 DDR2有任何基准?
谢谢你。
弗兰克
e2e.ti.com/.../my_5F00_c6748.gele2e.ti.com/.../MT47H64M16NF_2D00_25E.pdf