This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何在 TDA2上使用 VIP BT1120?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/932464/tda2sx-how-to-use-vip-bt1120-on-tda2

主题中讨论的其他器件:TDA2Sx

ART 编号:TDA2Sx

您好!

我的要求是:1920*1080p、30fps、3CH (VIP2 S2 A、VIP3 S1 A、VIP3 S2 A)

SDK:processor_sdk_vision_03_05_00_00

usecase: chains_lvdsVipMultiCam_Display

解码器:技术点 TP2824 * 2.

问题1:

如何在下图中的橙色框中进行设置
例如、如果我使用25fps、我是否需要修改 fps 参数?

问题2:

我已经看到通道2 (Vout 6)、但其他通道只有黑屏

首先、我修改了 PINMUX 和捕捉参数、如下所示:

C:\processor_sdk_vision_03_05_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_10_01_06\packages/ti\drv\v\vps\src\boards\src\bsp_boardTda2xx.c

然后我修改 下面的 VidSensor_CreateParams:

C:\processor_sdk_vision_03_05_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\video_sensor\src\vid_sensor.c
vCaptureSrc = chains_capture_SRC_OV10635
vChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
V=>
vChainCommon_SetVidSensorPrms
V=>
vChainCommon_SetVidSensorMultiOV10635Prms
C:\processor_sdk_vision_03_05_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\common\chains_common_vision.c
8位更改为16位会产生影响
结果

捕获链路可以捕获30帧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    从捕获链路统计数据中、三个通道已经以30fps 速率捕获。 这意味着捕获工作正常。 您需要检查其余的数据流、并查看其他2个通道的丢弃位置。   

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    感谢您的回复。

    为了确保链简单、我只使用捕获链接来显示链接。

    我使用 funcion"chains_lvdsVipMultiCam_Display_SwitchDisplayChannel"来检查其余数据流是否都是黑屏。

    在多通道捕获中、如果我可以捕获一个通道、其他通道也会被正确设置?

    我只想确认 bt1120是否设置正确。

    此致、

    Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    至少从统计数据来看、看起来所有通道的捕获速率都是30fps。 您是否可以尝试从每个通道保存帧并离线分析?  

    您能否检查 VIP 大小寄存器以查看 VIP 是否检测到每个通道的正确大小?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    我不理解分析框架的含义
    您是否需要我来分析显示链路帧中的像素?

    我将在两天内检查 VIP 大小寄存器

    此致、

    Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    我希望您保存捕获的帧并离线查看它、以查看捕获的帧是否正确且不是黑色。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Brijesh、

    如何在 CAPTURELINK 中保存帧,是否需要添加链接,如空链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    一种方法是、  

    您可以在 CaptureLink_drvProcessData API 上放置断点、然后运行代码、最多为758行。 获得 pFrame (Fvid2_Frame)后、您可以从 pFrame -> addr[0]中获取缓冲区地址、并从该地址中从 CCS 存储器窗口转储存储器。

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh  

    明天我将选择休息点。

    此致、

    Ying