This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 启用12Tx 时遇到问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/932073/facing-issue-when-12tx-is-enabled

主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

当使用配置文件或通过修改 chains_common_cascad_ar12xx_config_MIMO.c 中的代码启用12 Tx 时、

在执行对象检测用例时、我面临以下问题:

[164.773198]------ [在此处剪切]-----
[164.777853]警告:CPU:0 PID:0、位于 drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 L3_inter0
[164.787028] 440000.OCP:L3自定义错误:主器件 DSP1_CFG 目标 EVE2 (空闲)
[164.798554]链接的模块:memcache (O) USB_f_ECM g_ether USB_f_RNDIS u_el
[164.837636] CPU:0 PID:0 Comm:swapper/0被污染:G O 4.19.71
[164.845063]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[164.851182]回溯:

而10Tx 情况运行良好。

使用的处理器 SDK 视觉为 v3.8。

请提供任何帮助。

谢谢、

Sowmya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 awr2243 + TDA2xx。 Linux 在 A15上运行。

    谢谢、

    Sowmya