请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR2243您好!
当使用配置文件或通过修改 chains_common_cascad_ar12xx_config_MIMO.c 中的代码启用12 Tx 时、
在执行对象检测用例时、我面临以下问题:
[164.773198]------ [在此处剪切]-----
[164.777853]警告:CPU:0 PID:0、位于 drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 L3_inter0
[164.787028] 440000.OCP:L3自定义错误:主器件 DSP1_CFG 目标 EVE2 (空闲)
[164.798554]链接的模块:memcache (O) USB_f_ECM g_ether USB_f_RNDIS u_el
[164.837636] CPU:0 PID:0 Comm:swapper/0被污染:G O 4.19.71
[164.845063]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[164.851182]回溯:
而10Tx 情况运行良好。
使用的处理器 SDK 视觉为 v3.8。
请提供任何帮助。
谢谢、
Sowmya