请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好。
我尝试控制与 TDA4VM 上的 SPI 进行通信的 SPI2LIN (SJA1124A)。
我在/mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Spi.中确认了示例 这很好。
但我看不到 SPI 时钟信号(E27)(针对 同步模式更改了 SPI_LEVEL_0)。
SJA1124A 的 SPI 协议由 addr (8位)+数据长度(8位)+数据(8位)组成。
1.您能为我推荐好的示例吗?
2. SPI 模块的输入时钟在哪里?
谢谢你。