This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA4VM:如何控制 MCU_spi0

Guru**** 2535010 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929060/compiler-tda4vm-how-to-control-mcu_spi0

器件型号:TDA4VM

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好。

我尝试控制与  TDA4VM 上的 SPI 进行通信的 SPI2LIN (SJA1124A)。

我在/mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Spi.中确认了示例 这很好。

但我看不到 SPI 时钟信号(E27)(针对 同步模式更改了 SPI_LEVEL_0)。  

SJA1124A 的 SPI 协议由 addr (8位)+数据长度(8位)+数据(8位)组成。

1.您能为我推荐好的示例吗?

2. SPI 模块的输入时钟在哪里?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找基于 Linux 或基于 RTOS 的示例?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    我解决了这个问题。

    我将 CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG39寄存器21位值(TX_DIS)从"1"更改为"0"。

    默认值为"1"。  

    谢谢你。