我正在尝试使用以下命令行构建默认映像:
toolchain_base=/home machine=j7-evm bitbake -k tisdk-default-image
输出:
ERROR: ti-tisdk-firmware-1.0-r0 do_fetch: Bitbake Fetcher Error: FetchError('Unable to fetch URL from any source.', 'repo://git.ti.com/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=git;branch=refs/tags/REL.PSDK.JACINTO.08.05.00.08a;manifest=vision_apps_yocto.xml')ERROR: Logfile of failure stored in: /home/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/ti-tisdk-firmware/1.0-r0/temp/log.do_fetch.499285ERROR: Task (/home/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08/yocto-build/sources/meta-psdkla/recipes-tisdk/ti-tisdk-firmware/ti-tisdk-firmware.bb:do_fetch) failed with exit code '1'
Proxys 都是为其他提取物/配方设置和工作的、但这是唯一使用 REPO 的配方://
是否需要做些什么才能使 REPO://协议正常工作?
请任何人提出建议。
/Bo