This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:GTC 来自 QNX+RTOS

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196967/tda4vm-gtc-acces-from-qnx-rtos

器件型号:TDA4VM

您好、TI 团队、

HW:TDA4评估板

SDK-RTOS:8.02

SDK-QNX:8.02

我想从主内核(A72、R5F 主内核)和 MCU 侧访问通用定时器计数器,是不是可以访问的?

我在 SDK 中没有看到任何与计时器相关的示例、是否有更多与此相关的信息、是否有任何示例?

我的目标是所有内核从同一个计时器计数器获取周期性。

但斯克提前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GTC 用于视觉应用程序中的所有内核上、以获取时间戳。 您可以参阅 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11\vision_apps\utils\console_io\src\ 文件夹中的文件、了解如何在视觉应用中访问 GTC。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何指南、如何在 QNX 端或 RTOS 中实现 GTC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您到底在寻找什么。 TRM/数据表中对 GTC 进行了说明。 我们只需从 RTO 和 QNX 侧访问计时器寄存器即可获取当前时间戳、并使用计时器时钟计算经过的时间。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。