This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VH 上的 GStreamer

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198171/tda4vm-gstreamer-on-tda4vh

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好,团队

我想将 GStreamer 集成到基于 TDA4VH 板的我们自己的层上,我的问题是,如果要使用 H265 ,我应该在映像中添加哪些 TI 插件?

是否 有必要添加 gstreamer1.0-plugins-dsp66、因为当我对 gstreamer1.0-plugins-dsp66进行位烘烤时、会发生错误

      已跳过 TI-cgt6x:与主机 Aarch64-xxx-Linux 不兼容(不在 compatible 主机中)
      注意:运行时目标"ti-cgt6x "是可取消构建的、正在删除...
      缺失或无法建立的依赖关系链是:['ti-cgt6']
      注意:运行时目标'clocl'是可构建的、正在删除...
      缺失或无法建立的依赖关系链是:['clocl'、'ti-cgt6']
      错误:所需的编译目标'gstreamer1.0-plugins-dsp66'没有可编译的提供程序。
      缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-dsp66'、'OpenCL'、'clocl'、'ti-cgt6x"]

请问如何解决这个问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    请参阅为 TDA4VH 提供的 SDK、所有必需的 GStreamer 插件都是 meta-Arago 和 meta-psdkla 的一部分。

    您不需要包含  gstreamer1.0-plugins-dsp66、因为该处理器内核不存在于 TDA4VH 中、因此不受支持。

    此致
    Karthik