This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队
我想将 GStreamer 集成到基于 TDA4VH 板的我们自己的层上,我的问题是,如果要使用 H265 ,我应该在映像中添加哪些 TI 插件?
是否 有必要添加 gstreamer1.0-plugins-dsp66、因为当我对 gstreamer1.0-plugins-dsp66进行位烘烤时、会发生错误
已跳过 TI-cgt6x:与主机 Aarch64-xxx-Linux 不兼容(不在 compatible 主机中)
注意:运行时目标"ti-cgt6x "是可取消构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ti-cgt6']
注意:运行时目标'clocl'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['clocl'、'ti-cgt6']
错误:所需的编译目标'gstreamer1.0-plugins-dsp66'没有可编译的提供程序。
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-dsp66'、'OpenCL'、'clocl'、'ti-cgt6x"]
请问如何解决这个问题?
此致、
黄
您好、黄
请参阅为 TDA4VH 提供的 SDK、所有必需的 GStreamer 插件都是 meta-Arago 和 meta-psdkla 的一部分。
您不需要包含 gstreamer1.0-plugins-dsp66、因为该处理器内核不存在于 TDA4VH 中、因此不受支持。
此致
Karthik