This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:DRDRDR_VDDDLL

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194999/tms320c6424-drdr_vdddll

器件型号:TMS320C6424

您好!

你好。

我们想知道 DDR_VDDDLL (DDR2数字锁定环路的电源(1.8伏))引脚的电源是否应按照 PLLPWR18引脚数据表"6.7.1 PLL1和 PLL2"中建议的方式进行滤波:

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了一些挖掘、找到了该器   件的早期版本 DDR2 PCB 布局应用手册(TI SPRAAL6)、其中 DDR_VDDDLL 引脚上显示了类似的滤波器。  该建议已从本文件的下一次修订中删除。  因此、  最初的设计团队似乎发现了对该电源轨进行滤波的问题、并有意删除了该要求。 原始设计 团队不再可以提出要求、因此我建议您不要过滤此引脚。

    我怀疑他们发现滤波器的自然谐振频率和 DDR_VDDDLL 引脚的瞬态曲线 引入 了电源谐振  、更糟糕 的是共享电源上通常出现的噪声。 他们可能已经通过在滤波器和 DDR_VDDDLL 引脚之间包含一个大容量电容器来解决此问题、但他们认为 、也可以简单地移除滤波器。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你好。  我想验证 是否可以使用1k Ω 磁珠(FBMH3225HM601NT)和电容器(请参阅附件)的组合来过滤 PLL 的电源输入、而不是使用数据表(NFM18CC222R1C3)中建议的 EMI 滤波器?

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议像上面为   DDR_VDDDLL 插入的快照中所示的用于 PLLpwr18的滤波器电路那样单独设计一个滤波器电路?

    如果是这样、您提议的滤波器在串联电感 和处理器引脚之间具有大容量电容、这有助于解决任何电源谐振问题。  

    我不知道为什么要拆下滤清器。 可能是 为了消除 直流压降而将其移除。

    我在 TI 找不到任何人知道为什么从 DDR_VDDDLL 中移除滤波器、因此我无法确定地回答您的问题。 我想 、 如果滤波器中的铁氧体引起任何问题、您可以始终将其替换为0欧姆电阻器。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你好。 他 只是在 PLLpwr18上问、所连接的捕捉中的滤波器对于这个引脚(PLLpwr18)是足够的吗?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以。 上面所示的滤波器实现方式优于数据表中所示的实现方式。

    此致、
    Paul