Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
MCSPI 项目:FreeRTOS R5应用程序将通过 SPI 接口与其他传感器通信。
IPC RP Message Linux Echo :这是与 A53 (MCU_PLUS_SDK_am64x_08_04_00_17\examples\drivers\IPC\IPC_rpmsg_echo _Linux)进行通信的示例应用程序
客户已将 IPC RP 消息 Linux 回显集成到 SPI 项目中。 客户有用于 IPC 通信的 UART1、对于 MCSPI 项目 、有2个使用 DMA 模式操作的 SPI 通道(具有 UDMA PKTDMA_0)。 在集成 MCSPI 项目和 ECHO Linux 之后、在 USART1控制台上显示 No (IPC RPMSG ECHO)消息。
SPI 通道的操作模式从 DMA 更改为中断后、它们能够在 UART1控制台中获取日志。
他们是否需要更改系统配置中的任何引脚配置或任何设置以使 DMA 适用于 MCSPI?
带有 DMA 模式的 MCSPI 设置(不工作):


具有中断模式(工作)的 MCSPI 设置:

IPC UART1设置:

控制台日志: