尊敬的 TI 支持团队:
我使用从以下链接下载的 SDK Linux 与 AM3359_ICE 进行合作。
dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24-Linux-x86-Install.bin
Ubuntu 版本: 18.04.6 LTS
我 已成功从示例应用文件夹构建示例代码。 但我遇到了一些新问题。
当我选择我获得的连接测试时、

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
/home/priyadharshini/.ti/ccs1120/0/0/BrdDat
testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)
软打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]
请指导我如何解决该问题。
我想针对 LED 进行编程(闪烁程序)、因此、请为我提供 使用 SDK Linux 版本的 AM3359_ICE 的 LED 示例程序(使用 GPIO 引脚)、以及有关所需 include 文件的信息以及我在哪里可以找到它们。
提前感谢、
此致、
Priyadharshini M