This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199911/am3359-an-attempt-to-access-the-debug-probe-via-uscif-ecom-has-failed

器件型号:AM3359

尊敬的 TI 支持团队:

 我使用从以下链接下载的 SDK Linux 与 AM3359_ICE 进行合作。

dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24-Linux-x86-Install.bin

Ubuntu 版本: 18.04.6 LTS

我 已成功从示例应用文件夹构建示例代码。 但我遇到了一些新问题。

当我选择我获得的连接测试时、

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/priyadharshini/.ti/ccs1120/0/0/BrdDat
testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

请指导我如何解决该问题。

我想针对 LED 进行编程(闪烁程序)、因此、请为我提供 使用 SDK Linux 版本的 AM3359_ICE 的 LED 示例程序(使用 GPIO 引脚)、以及有关所需 include 文件的信息以及我在哪里可以找到它们。  

提前感谢、

此致、

Priyadharshini M