请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 尊敬的 E2E 专家:
我们是设计 ECU 的最后阶段。
输入:2个传感器、1960x1080p@60fps
输出:两幅图像:1200x800@60fps
AM62A 显示端口可处理2048x1080@60fps、像素时钟高达165MHz。
我们可以使用 AM62A 的单个显示端口实现两个1280x800 @ 60fps 输出流、该端口需要最大145MHz (2 x 1500x835 @ 60 = 143、33MHz)、包括水平和垂直消隐时间。
请您指导我们、我们如何从单个显示端口中获得两个显示帧。
我们正在与客户进行最后阶段的合作。 如果您能在选择串行器和解串器的情况下获得详细设计的答案、那将会是一件很好的事情。
提前感谢您的快速响应。
此致、
Naresh Patel