This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:AM62A:单显示端口

Guru**** 2554750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198209/sk-am62-am62a-single-display-port

器件型号:SK-AM62

尊敬的 E2E 专家:

我们是设计 ECU 的最后阶段。

输入:2个传感器、1960x1080p@60fps  

输出:两幅图像:1200x800@60fps

AM62A 显示端口可处理2048x1080@60fps、像素时钟高达165MHz。

我们可以使用 AM62A 的单个显示端口实现两个1280x800 @ 60fps 输出流、该端口需要最大145MHz (2 x 1500x835 @ 60 = 143、33MHz)、包括水平和垂直消隐时间。  

请您指导我们、我们如何从单个显示端口中获得两个显示帧。  

我们正在与客户进行最后阶段的合作。 如果您能在选择串行器和解串器的情况下获得详细设计的答案、那将会是一件很好的事情。

提前感谢您的快速响应。  

此致、

Naresh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此主题的 SUPAR 专家?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh Patel

    感谢您的查询。

    我正在进行内部检查。

    [引用 userid="526324" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198209/sk-am62-am62a-single-display-port ]我们正与客户进行最终阶段合作。 如果您能在选择串行器和解串器的情况下获得详细设计的答案、那将会非常好。[/quot]

    您能帮我了解您的需求吗? 您是否进行了器件选择。

    此致、

    Sreenivasa