This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:我们如何在附带的模块上将德州仪器(TI)的 Intrument DSP McBSP (TDM)与英特尔高清音频接口连接?

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190374/tms320c6746-how-can-we-interface-texas-intrument-dsp-mcbsp-tdm-with-intel-hd-audio-interface-on-come-module

器件型号:TMS320C6746

你好、

 

我们想了解如何将德州仪器(TI) DSP McBSP (TDM)接口连接到英特尔高清音频接口(数字信号)? 我们希望通过英特尔高清音频接口(TDM)交换音频和数据、以便在 TI DSP 和 COM Express 模块上提供的英特尔高清音频接口之间交换时间关键型数据和信号。

此致、

 

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luc Champagne

    谢谢你。

    您是否有一些详细信息、包括供我们查看的方框图。

    我建议首先阅读数据表、DSP 的 TRM 以及 Intel 接口。

    您可能会参考一些与 McBSP 相关的应用手册或演示。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    我们希望使用 COM Express 6类紧凑型电路板、并使用英特尔 HDA (高清晰度音频)接口通过 TI DSP TMS320C6746扩展语音和数据、如下所示。 我们不希望将高清音频编解码器连接到载板上的高清音频链路、而是希望在该 HDA 链路上连接 TI DSP、并能够在载波上执行音频和数据处理。 然后、DSP 将能够通过专有数字接口将结果传输到系统的其余部分。  

     

    此致、

    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:  

    感谢您的备注。

    我必须检查我们是否有可以分享的信息。

    作为一个您熟悉  COM Express 6类紧凑型主板、英特尔 HDA (高清晰度 音频)和 其他外设的系统、它最适合您为目标应用配置系统。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们希望使用标准的 COM Express Type 6紧凑型电路板、并将其安装在由我们的硬件设计团队设计的定制载体上。 我们希望使用 TI DSP 填充该定制载波。 此 TI DSP 的作用是在标准音频接口(英特尔高清晰度音频接口)和我们的专有数字接口之间建立桥接。 这就是我们尝试了解如何将德州仪器(TI) DSP McBSP (TDM)接口连接到英特尔高清音频接口(数字信号)的原因。

    此致、

    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:  

    感谢您的备注。

    让我在内部检查一下我们如何支持该请求。

    如果 您有一些输入、我建议您继续查看实现并更新该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕克

    我不熟悉 Intel HD 音频规范、但我下载并查看了与接口和协议相关的部件。

    我看到了几个障碍/挑战。

    使用基本的 HD 音频架构、我们可以看到以下要求。 :

    - SDO 是到每个编解码器的公共连接
    每个编解码器都有一个返回到控制器的独立 SDI 信号。
    BCLK 以24MHz 运行
    SDO 以单一数据速率运行(每帧500位)
     SDI 是双倍数据速率。 (每帧1000位)
    SYNC 用于使用8位帧同步来标识帧起始以及数据流 ID。

    即使只支持单个编解码器、SDI 上的 DDR 要求以及同步上的流 ID 要求也使得不能使用 McBSP

    我研究了使用 McASP 的可能性、因为可能已经能够配置多个串行器来仿真 HD 音频接口(具有大量的软件开销)。 但是、SDI 信号的 DDR 要求意味着 MCASP 接口必须以48MHz 的频率运行(使用 SDR 48MHz BCLK 来捕获24MHz DDR SI 数据)、这超出了其最大速度。

    保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您花时间查看我们的问题、并为 TI DSP 与高清音频接口的连接提供障碍/挑战。 我们也有疑虑、您在反馈中确认了这些疑虑。

    我认为我们应该改变使用 HD 音频接口和 COM Express 6类板的计划。  相反、我们应该看看具有 I2S 接口的 COM 板、该接口更能与 TI DSP 进行连接。  

    此致、

    吕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:  

    感谢您的参与。

    此致、

    Sreenivasa