你好、
我们想了解如何将德州仪器(TI) DSP McBSP (TDM)接口连接到英特尔高清音频接口(数字信号)? 我们希望通过英特尔高清音频接口(TDM)交换音频和数据、以便在 TI DSP 和 COM Express 模块上提供的英特尔高清音频接口之间交换时间关键型数据和信号。
此致、
吕克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
我们想了解如何将德州仪器(TI) DSP McBSP (TDM)接口连接到英特尔高清音频接口(数字信号)? 我们希望通过英特尔高清音频接口(TDM)交换音频和数据、以便在 TI DSP 和 COM Express 模块上提供的英特尔高清音频接口之间交换时间关键型数据和信号。
此致、
吕克
您好 Kallikuppa Sreenivasa
我们希望使用 COM Express 6类紧凑型电路板、并使用英特尔 HDA (高清晰度音频)接口通过 TI DSP TMS320C6746扩展语音和数据、如下所示。 我们不希望将高清音频编解码器连接到载板上的高清音频链路、而是希望在该 HDA 链路上连接 TI DSP、并能够在载波上执行音频和数据处理。 然后、DSP 将能够通过专有数字接口将结果传输到系统的其余部分。

此致、
吕克
您好、Sreenivasa、
我们希望使用标准的 COM Express Type 6紧凑型电路板、并将其安装在由我们的硬件设计团队设计的定制载体上。 我们希望使用 TI DSP 填充该定制载波。 此 TI DSP 的作用是在标准音频接口(英特尔高清晰度音频接口)和我们的专有数字接口之间建立桥接。 这就是我们尝试了解如何将德州仪器(TI) DSP McBSP (TDM)接口连接到英特尔高清音频接口(数字信号)的原因。
此致、
吕克
吕克
我不熟悉 Intel HD 音频规范、但我下载并查看了与接口和协议相关的部件。
我看到了几个障碍/挑战。
使用基本的 HD 音频架构、我们可以看到以下要求。 :
- SDO 是到每个编解码器的公共连接
- 每个编解码器都有一个返回到控制器的独立 SDI 信号。
- BCLK 以24MHz 运行
- SDO 以单一数据速率运行(每帧500位)
SDI 是双倍数据速率。 (每帧1000位)
- SYNC 用于使用8位帧同步来标识帧起始以及数据流 ID。
即使只支持单个编解码器、SDI 上的 DDR 要求以及同步上的流 ID 要求也使得不能使用 McBSP
我研究了使用 McASP 的可能性、因为可能已经能够配置多个串行器来仿真 HD 音频接口(具有大量的软件开销)。 但是、SDI 信号的 DDR 要求意味着 MCASP 接口必须以48MHz 的频率运行(使用 SDR 48MHz BCLK 来捕获24MHz DDR SI 数据)、这超出了其最大速度。
保罗