This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:MIPI JTAG 连接错误会导致电源损坏?

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198220/j721excpxevm-mipi-jtag-wrongly-connected-can-cause-power-damage

器件型号:J721EXCPXEVM

您好、TI。  

我们有一个板的电源有问题、这是在 J22连接器(MLB/MLBP)连接到 LA-3784、combiProbe 和 Lauterbach 之后发生的、而不是连接到 J16连接器(JTAG MIPI)。这是由于混淆而导致的、只需重新定向180º 板可能会导致混淆。  

过去、我们在另一个电路板上也遇到了一个电源问题(例如:369-22435 EVM 电源问题)、但当时的路由原因不清楚。 经过一些调查、看起来是一个音频电源问题导致了电源问题。 虽然症状现在不完全相同(我看不到电源红色 LED 故障)、但电源显示 SC、且电路板不运行任何软件和某些软件。

为了100%确定这是两个电路板的原因、这种混淆是否会导致 电路板损坏?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我查看 MLB 连接器、引脚40为12V。 JTAG 连接器上的同一引脚用于 EXT_MIPI_EMU1。 当然、该引脚的额定电压不是12V 、因此可能会有损坏。

    Kevin