This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:编译 pdk_jacinto_07_03_00_29#39;s libs

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192289/tda4vm-compile-pdk_jacinto_07_03_00_29-s-libs

器件型号:TDA4VM

您好:

  当我编译 pdk_libs,我使用"gmake pdk_libs  Board=j721e_EVM  core=mcu1_0  build_profile=release"时、我在 mcu1_0和 mcu1_1中有一些任务  需要询问:

  这些 pdk_libs 是否只能在 mcu1_0中使用?  mcu1_1中的任务是否可以使用这些 pdk_libs?

  "core=mcu1_0/core=mcu1_1"的不同编译参数如何影响代码?

  当我使用不同 的内核参数生成 pdk_libs 时、pdk_libs 名称相同、如果我同时使用内核 mcu1_0和 mcu1_1、我如何在代码中使用 pdk_libs?

  如果我在 mcu1_0和 mcu1_1中的任务使用由"core=mcu1_0"生成的相同 pdk_libs、 则内核间通信中是否会发生数据错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    [引用 userid="542348" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192289/tda4vm-compile-pdk_jacinto_07_03_00_29-s-libs ]这些 pdk_libs 是否只能在 mcu1_0中使用?  mcu1_1中的任务是否可以使用这些 pdk_libs?[/quot]

    否、也可以为 mcu1_1生成 pdk_libs。   

    [引用 userid="542348" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192289/tda4vm-compile-pdk_jacinto_07_03_00_29-s-libs ]"core=mcu1_0/core=mcu1_1"的不同编译参数如何影响代码?

    这些主要是针对特定于内核的详细信息的微调、例如针对中断和中断路由的内核 ID 等 这些是使用 BUILING_MCU1_1等 MCUs 完成的。   

    [引用 userid="542348" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192289/tda4vm-compile-pdk_jacinto_07_03_00_29-s-libs "]如果我在 mcu1_0和 mcu1_1中的任务使用由"core=mcu1_0"生成的相同 pdk_libs、 则内核间通信中是否会发生数据错误?

    这取决于您的应用。 只要没有资源冲突、就不应看到任何此类错误。

    请参阅上提供的 PDK 中的 UDMA 驱动程序代码 /package/ti/drv/udma. 您也可以微调 mcu1_1的库和示例。 此外、您能否在此处详细说明您的确切用例。 我们将能够在此基础上提出更多的建议。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在使用 TI 库时、我发现它的编译选项有 MCU1_0和 MCU1_1。 我的项目现在启用了内核0和内核1,但使用 MCU1_0编译的 TI 库 对程序的影响恐怕会受到影响,因此请参阅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此问题还有其他疑问吗? 我们可以关闭此 TT 吗?

    此致、
    Parth