This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:数据表和 TRM 之间的 OLDI/LVDS 命名不匹配

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197483/am625-oldi-lvds-naming-mismatch-between-datasheet-and-trm

器件型号:AM625

数据表(SPRSP58A–2022年6月–2022年11月修订)和 TRM (SPRUIV7A–2022年5月–2022年11月修订)似乎不同意 OLDI/LVDS 信号的命名约定。 这是故意的吗? 能否提供一些有关这些信号相关性的说明?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart、  

    感谢您的查询。

    我相信您的问题与 TRM 和数据表名称之间的差异有关。

    TRM 是通用的、数据表往往是特定的。

    即使只有一个实例、我们也会尝试分配后缀号、因此引用该名称的任何文档都不需要从器件更改为器件。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法从这份答复中了解很多内容。 您能否澄清他尝试提出的解决 方案。

     

    我们想知道 、从 A0到 A7的 OLDI 对是否可以归类为以下类型

    • OLDI 0 (端口0)–A0至 A3
    • OLDI1 (端口1)–A4至 A7

     

    和映射信号,如下所述。

     

    将 MPU_OLDI_A0_P 更改为 MPU_OLDI0_A0_P

    将 MPU_OLDI_A0_N 更改为 MPU_OLDI0_A0_N

    将 MPU_OLDI_A1_P 更改为 MPU_OLDI0_A1_P

    将 MPU_OLDI_A1_N 更改为 MPU_OLDI0_A1_N

    将 MPU_OLDI_A2_P 更改为 MPU_OLDI0_A2_P

    将 MPU_OLDI_A2_N 更改为 MPU_OLDI0_A2_N

    将 MPU_OLDI_A3_P 更改为 MPU_OLDI0_A3_P

    将 MPU_OLDI_A3_N 更改为 MPU_OLDI0_A3_N

     

    将 MPU_OLDI_CLK0_P 更改为 MPU_OLDI0_CLK_P

    将 MPU_OLDI_CLK0_N 更改为 MPU_OLDI0_CLK_N

     

    将 MPU_OLDI_A4_P 更改为 MPU_OLDI1_A0_P

    将 MPU_OLDI_A4_N 更改为 MPU_OLDI1_A0_N

    将 MPU_OLDI_A5_P 更改为 MPU_OLDI1_A1_P

    将 MPU_OLDI_A5_N 更改为 MPU_OLDI1_A1_N

    将 MPU_OLDI_A6_P 更改为 MPU_OLDI1_A2_P

    将 MPU_OLDI_A6_N 更改为 MPU_OLDI1_A2_N

    MPU_OLDI_A7_P 至 MPU_OLDI1_A3_P

    将 MPU_OLDI_A7_N 更改为 MPU_OLDI1_A3_N

     

    将 MPU_OLDI_CLK1_P 更改为 MPU_OLDI1_CLK_P

    将 MPU_OLDI_CLK1_N 更改为 MPU_OLDI1_CLK_N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premalatha、  

    感谢您的查询。

    请注意、我们只有一个 OLDI 实例、名为 OLDI0。

    请参阅数据表中的以下部分。  

    表6-47. OLDI0信号说明

    命名约定是客户的选择、处理器信号与连接的器件信号匹配非常重要。

    您能否澄清他尝试 提出的解决方案。

    请说明谁提出解决方案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    这是 Carrier 的 Srinivas Tummalapalli。

    根据图12-2388 AM62x TRM、 AM62x Sitara MPU 具有两个与 LVDS 发送器并行的 Open LDI OLDITX0和 OLDITX1、每个都具有一个4通道接口和时钟。

    根据我们的用例-对于更高分辨率的显示屏、这两个发送器可在双模模式下使用、以将时钟速率降低一半。 我们的显示屏需要单个4通道接口。

    我们认为、当 TI 在 AM62x 数据表的表6-47中将这些信号命名为"错误/不匹配"时、可能会出现错误/不匹配-因为它仅指 OLDI0、从不指 OLDI1。

    OLDI0是图12-2388的 OLDITX0部分:AM62x 数据表中也应有一个 OLDI1表、其中包含与 OLDTX1接口中的信号相对应的 OLDI1信号名称。

    例如、我们如何确保 "  MPU_OLDI_A4_P"对应于"MPU_OLDI1_A0_P"、因为 AM62x 数据表中没有提到它?

    我们希望确保原理图在各自的 OLDIx 接口中更准确地反映出来、因此我们计划按如下方式更改符号、端口和信号名称:

     我们对 OLDI0和 OLDI1`的以下假设是否正确? 如果是、您还能在 AM62x 数据表中反映吗?

    将 MPU_OLDI_A0_P 更改为 MPU_OLDI0_A0_P

    将 MPU_OLDI_A0_N 更改为 MPU_OLDI0_A0_N

    将 MPU_OLDI_A1_P 更改为 MPU_OLDI0_A1_P

    将 MPU_OLDI_A1_N 更改为 MPU_OLDI0_A1_N

    将 MPU_OLDI_A2_P 更改为 MPU_OLDI0_A2_P

    将 MPU_OLDI_A2_N 更改为 MPU_OLDI0_A2_N

    将 MPU_OLDI_A3_P 更改为 MPU_OLDI0_A3_P

    将 MPU_OLDI_A3_N 更改为 MPU_OLDI0_A3_N

     

    将 MPU_OLDI_CLK0_P 更改为 MPU_OLDI0_CLK_P

    将 MPU_OLDI_CLK0_N 更改为 MPU_OLDI0_CLK_N

     

    将 MPU_OLDI_A4_P 更改为 MPU_OLDI1_A0_P

    将 MPU_OLDI_A4_N 更改为 MPU_OLDI1_A0_N

    将 MPU_OLDI_A5_P 更改为 MPU_OLDI1_A1_P

    将 MPU_OLDI_A5_N 更改为 MPU_OLDI1_A1_N

    将 MPU_OLDI_A6_P 更改为 MPU_OLDI1_A2_P

    将 MPU_OLDI_A6_N 更改为 MPU_OLDI1_A2_N

    MPU_OLDI_A7_P 至 MPU_OLDI1_A3_P

    将 MPU_OLDI_A7_N 更改为 MPU_OLDI1_A3_N

     

    将 MPU_OLDI_CLK1_P 更改为 MPU_OLDI1_CLK_P

    将 MPU_OLDI_CLK1_N 更改为 MPU_OLDI1_CLK_N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas Tummalapalli  

    晚上好。

    感谢您对 OLDI 接口的看法。

    据我了解 、我们有一个 OLDI 接口实例、如上图所示。  

    我可能需要与展示专家核实理由、以便分别展示两个单一链接。

    以下是 OLDI 的2个用例  

    8通道用例-分为奇数和偶数个数

    (36) AM625:将 LCD 连接到 AM625x -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    4通道用例-显示镜  

     如果可能,请使用2个 LVDS 显示器,其中4个用于显示器1,另4个用于显示器2 ???

    是的、可以连接两个显示屏并在单链路模式下使用 LVDS。 但是、由于硬件限制、两个显示屏都将被镜像。

    如果我们同时使用两个显示器,我可以播放两个不同的视频,不是????  

    否、视频 将重复播放。

    如前所述、命名约定取决于客户。  请确保您了解上述可能的用例、并确保进行正确的信号连接。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    此查询与 AM625x 的 OLDI 接口 w.r.t 有关。 我们需要确定 A0-A3是否对应奇数和 A4-A7偶数对。 我们在数据表或 TRM 中找不到这一点。 是否有任何支持文档可提供有关奇数和偶数对 AM625x OLDI 的信息?

    此外、我们还想知道 AM62xx 是否支持4通道或8通道或4通道或8通道两种 LCD 显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premalatha、  

    感谢您的输入和附加查询。

     我相信 Andrei 之前已经确认了您对使用偶数和奇数像素的问题、我总结了上述内容、包括 Andrei 确认的线程链接。

     以下配置 已经过测试、可以正常工作。 (TI 或3P)

    我将总结您希望以的方式表示 OLDI  信号的功能。

    在双模配置中、OLDI0分别发送奇数信号、OLDI1分别发送偶数信号  
    2.在镜像模式配置中,OLDI0和 OLDI1发送相同的信号。

    [引用 userid="526885" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197483/am625-oldi-lvds-naming-mismatch-between-datasheet-and-trm/4520638 #4520638")我们想确定 A0-A3是否对应奇数和 A4-A7偶数对。 我们在数据表或 TRM 中找不到这一点。 我们提供了任何支持文档来提供有关奇数和偶数对 AM625x OLDI 的信息?[/引述]

    请开始新的主题、询问 OLDI 驱动程序信息、以便我分配给可以提供支持的专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa、但 AM62xx 的哪些引脚对应于 OLDI 0、哪些引脚对应于 OLDI1? 我们希望知道是否有相同的支持文档。 我们在 e2e 论坛中收到了响应、"A0-A3对应于奇数和 A4-A7偶数对"。 请告诉我们这是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premalatha、  

    感谢您的参与

    [引用 userid="526885" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197483/am625-oldi-lvds-naming-mismatch-between-datasheet-and-trm/4525951 #4525951"]我们在 e2e 论坛中收到了响应、即"A0-A3对应奇数对和 A4-A7偶数对"。 请告知我们这是否正常。[/报价]

    请遵循 E2E 主题建议。

    [引用 userid="526885" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197483/am625-oldi-lvds-naming-mismatch-between-datasheet-and-trm/4525951 #4525951"]但 AM62xx 的哪些引脚对应于 OLDI 0、哪些引脚对应于 OLDI1? 是我们想要知道是否有相同的支持文档。[/quot]

    让我在内部与团队核实一下。  

    当我有一些答案时、我将更新该主题、但我建议您遵循 E2E 主题建议。

    此致、

    Sreenivasa