你好
我需要支持以了解如何集成此修补程序文件以配置 IPC、因为该文件不包含插件
此致
Mahmoud Teleb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我需要支持以了解如何集成此修补程序文件以配置 IPC、因为该文件不包含插件
此致
Mahmoud Teleb
您好、Mahmoud、
我在常见问题解答中添加了集成补丁的步骤、如果您遇到进一步的问题、请在此处告知我。
当前更新的插件未在外部发布、因此您可能无法使用 A72配置 IPC、请在发布之前使用从补丁生成的配置文件。
此致
Tarun Mukesh
您好,
请找到 SDK 8.5的附加补丁,这将启用 MCU2_1主域 R5F 与 A72内核的通信。
配置插件文件使用 A72进行更新,并将作为8.6版的一部分发布,当前生成的配置文件已重新移植到 8.5 SDK
并添加到该补丁中。
此补丁已通过与 A72内核通信的 MCU2_1上的裸机 CDD IPC Rproc Linux 示例应用程序进行测试。
应用修补程序并查看在 Linux 计算机中更改的文件的步骤:
编译示例应用程序的步骤:
将-s CDD_IPC_APP_RC_Linux core=MCU2_1 CDD_IPC_Linux_build=yes
(已添加标记 CDD_IPC_Linux_Build 以与 A72建立通信、默认值为 no)
此致
Tarun Mukesh