This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:PROCESSOR-SDK-J721E:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193799/processor-sdk-j721e-processor-sdk-j721e

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

你好  
我需要支持以了解如何集成此修补程序文件以配置 IPC、因为该文件不包含插件  
此致  
Mahmoud Teleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    我在常见问题解答中添加了集成补丁的步骤、如果您遇到进一步的问题、请在此处告知我。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193315/faq-processor-sdk-j721e-enable-cdd-ipc-communication-with-a72

    当前更新的插件未在外部发布、因此您可能无法使用 A72配置 IPC、请在发布之前使用从补丁生成的配置文件。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    在进一步测试时,我发现常见问题解答修补程序存在一些问题,因此目前已将其删除。 MCAL 开发团队正在处理此问题 、预计很快会更新。

    谢谢  

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原始 TT 已关闭、未  找到链接 e2e.ti.com/.../faq-processor-sdk-j721e-enable-cdd-ipc-communication-with-a72。

    您能否在我们希望解决 IPC 问题以便与 A72通信的截止日期共享最新更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到 SDK 8.5的附加补丁,这将启用 MCU2_1主域 R5F 与 A72内核的通信。

    配置插件文件使用 A72进行更新,并将作为8.6版的一部分发布,当前生成的配置文件已重新移植到 8.5 SDK

    并添加到该补丁中。

    此补丁已通过与 A72内核通信的 MCU2_1上的裸机 CDD IPC Rproc Linux 示例应用程序进行测试。

    应用修补程序并查看在 Linux 计算机中更改的文件的步骤:

    • 1) 1) 将补丁下载到本地目录中。

    • 2) 2)进入 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/mcusw 路径

    • 3) git 初始化

    • 4) git 添加。

    • 5) git commit -asm"原始 SDK 8.5"

    • 6) git 应用(本地目录中的修补程序路径)/(patch_name).patch

    • 7) 7) git 状态  

    编译示例应用程序的步骤:

    将-s CDD_IPC_APP_RC_Linux core=MCU2_1 CDD_IPC_Linux_build=yes

    (已添加标记 CDD_IPC_Linux_Build 以与 A72建立通信、默认值为 no)

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_Added_2D00_Communication_2D00_for_2D00_CDD_2D00_IPC_2D00_on_2D00_mcu2_5F00_1_2D00_with_2D00_A72.patch

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tarun Mukesh
    我需要确认两点才能应用此补丁:

    1 -我们将使用目标 J721S2、此补丁也适用于我们的目标  

    2 -我们的 SDK 版本现在是8.4、因此我们能否将这些更改集成到此 SDK (8.4)中  

    此致  

    Mahmoud Teleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该修补程序当前仅适用于 J721E,我们可以看到修补程序中的差异,并对 J721S2进行了相同的调整。

    我尚未验证 J721E 8.4的补丁、但在8.4中、所有 PDK 依赖项都已移至 mcusw。因此、我相信我们可以集成相同的补丁。

    此致

    Tarun Mukesh