This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657:有关 C6657 DDR ECC 功能的问题:如何测试功能

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215144/tms320c6657-tms320c6657-question-about-c6657-ddr-ecc-function-how-to-test-the-feature

器件型号:TMS320C6657

您好、TI

目前、我们已在我们的平台中禁用了该功能。 但有时我们曾遇到一些随机存储器错误。  

我们希望在我们的平台中启用 ECC。 但我们不确定如何测试该功能在启用时是否正常工作。

您是否有任何测试用例需要注入错误以及如何评估 ECC 是否正常工作  

Br

TAM 转接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tam tran,

    该主题可能会有所帮助

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612522/rtos-tms320c6657-do-we-have-the-demo-for-c6657-ddr-ecc-usage

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shankari

    感谢您的回复。  

    参考主题包含指向"7750.BuildStrouly System on KeyStone Devices.pdf"的链接

    在3.4节 DDR3 ECC 中、有一个注意事项:

    "DDR ECC 函数验证:DDR ECC 函数无法由软件验证
    机械方法。 TI 在实验室中验证这一点的方法是启用 ECC、写入 DDR3存储器
    然后使用一根导线将其中一个 DDR 数据引脚接地、并通过读回该引脚来生成
    示例。
    DDR ECC 验证仍在进行中。 本部分将在更新后更新
    验证完成。"

    您知道 TI 是否还需要采取其他措施来完成本次考核?

    是否有任何较新版本的"在 KeyStone 器件上构建稳健可靠的系统"

    Br

    TAM 转接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAM 转接、

    是否有任何更新版本的"在 KeyStone 器件上构建强大的系统"[/报价]

     据我所知、答案是"不"

    您知道 TI 是否还有其他措施来完成此验证?

    让我来检查一下并更新一下您的情况。

    此致

    Shankari G

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shankari G

    您是否有由于 ECC 验证而来自 TI 的任何更新或操作?

    我想我不是唯一想要验证这个特性的人

    Br

    TAM 转接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tam tran,

    我要求更新,但不幸的是,没有回复。。 这意味着/指示、在此文档之后没有发布进一步的详细信息:  "7750.Build强健的系统 on KeyStone Devices.pdf"

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shankari

    这也就意味着 TI 的 Keystone 平台不支持 ECC、还是意味着我们应该"相信" ECC 功能可以发挥作用?

    我还有一个关于 TI 低级平台配置的问题:

    uint8_t ECC;
    /**<1:初始化存储器 ECC 检查。 如果为0、则不会禁用它们、但会禁用默认上电状态。 */

    如果在低级配置期间将"ECC"设置为0、这意味着什么? 这意味着:"它们未被禁用、但默认上电状态为禁用"

    如果 ECC 设置为"1"、然后在运行时设置为"0"、DDR3会有什么影响?

    Br

    TAM 转接

    *** 从低级别初始化""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""TI 结构

    /**
    *@简短本结构包含要初始化的外设。 它提供了基本的电路板初始化。
    *闪存和字符设备在打开时被初始化和控制。
    *
    *@评论
    *应用程序调用 platform_init() API 时,将设置初始化标志
    *板初始化,默认情况下所有标志都设置为1。
    */
    typedef 结构{
    uint8_t PLL;
    /**<1:初始化 PLL */
    uint8_t DDR;
    /**<1:初始化 DDR */
    uint8_t tcsl;
    /**<1:初始化时间戳计数器(低)寄存器*//* 2011年6月2日-此标志现已弃用,TCSL 始终被初始化*/
    uint8_t phy;
    /**<1:初始化 PHY 及其相关组件*/
    uint8_t ECC;
    /**<1:初始化存储器 ECC 检查。 如果为0、则不会禁用它们、但会禁用默认上电状态。 */
    } platform_init_flags;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAM:

    器件 e2e.ti.com/.../7750.Build-Robust-System-on-KeyStone-Devices-_2800_2_2900_.pdfhas第3章标记为初始、 包含有关每个存储器 EDC /ECC 功能的所有详细说明、以及示例代码和应用手册。  

    令人惊讶的是,您询问相同的 ECC 功能支持问题!!! 在梯形平台上…

    表2. KeyStone 存储器中的 EDC /ECC 机制实现

    Memory || error detection || Error correction || 细分段行大小

    L1P 1位、不适用64位

    CorePac L2 2位1位128位

    共享 L2 (MSMC) 2位1位

    256位 DDR 2位1位64位

    ——

    让我来看看您关于平台初始化 API 的问题并回来...

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAM:

    例如、  

    在 Processor SDK 6.3的平台测试代码中、  

    "test_nand"函数测试 4位 HW ECC。

    --

    "evmc665x_nand.c"中提供了必要的 ECC 相关函数。

     ——

    从中提取  evmc665x_nand.c

    静态 uint32_t NandConfig (void)

    /*配置和 FCR 寄存器 8位 NAND、4位 HW ECC */
    hEmif16Cfg->A0CR =(0 \
    |(0 << 31)/* selectStrobe */\
    |(0 << 30)/* extWait (从不使用 NAND)*/\
    |(0xF << 26)/* writeSetup 10ns */\
    |(0x3f << 20)/* writeStrobe 40ns */\
    |(7 << 17)/* writeHold 10ns */\
    |(0xF << 13)/* readSetup 10ns */\
    |(0x3f << 7)/* readStrobe 60ns */\
    |(7 << 4)/* readHold 10ns */\
    |(3 << 2)/*周转时间40 ns */\
    |(0 << 0);/* asyncSize 8位总线*/\

    CSL_fins (hEmif16Cfg->NANDFCTL、EMIF16_NANDFCTL_CE0NAND、CSL_EMIF16_NANDFCTL_CE0NANIND_ENABLE);
    CSL_fins (hEmif16Cfg->NANDFCTL、EMIF16_NANDFCTL_4BIT_ECC_SEL、CSL_EMIF16_NANDFCTL_4BIT_ECC_RESETVAL);

    希望这有助于检查"DDR3-EMIF-NAN"的 ECC 特性  

    此致

    Shankari G