This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:AM6411的一般问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228547/am6411-general-inqueries-of-am6411

器件型号:AM6411

您好、TI

在 AM6411电路设计期间、我们有几个问题。  

请回答以下问题。

1. 当 A53内核与 M4F 和 R5F 在 AM6411中共享 DDR4 (LPDDR4)时
有任何性能数据吗? 在操作过程中高速缓存或瓶颈不是问题吗?

2. 是否可以在 Linux SDK 或 RTOS SDK 中支持 I2C DMA 驱动程序?

 PCIe REFCLK 能否用作 AM64x SOC -> PCIe 输出结构(REFOUT)?

4.在 AM64xx GPEVM、AM64 SK EVM 中、为何在引导 OSPI 时采用引导模式 XSPI? OSPI 与 XSPI 之间有何区别?

5. 使用 OTP 保险丝功能的例子?

6. 使用一个 DDR4时是否不需要 VTT 终端?

7. 是否可以在 AM64xx 上支持 XDS200和 XDS560?

此致、  

插孔