This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI
在 AM6411电路设计期间、我们有几个问题。
请回答以下问题。
1. 当 A53内核与 M4F 和 R5F 在 AM6411中共享 DDR4 (LPDDR4)时
有任何性能数据吗? 在操作过程中高速缓存或瓶颈不是问题吗?
2. 是否可以在 Linux SDK 或 RTOS SDK 中支持 I2C DMA 驱动程序?
PCIe REFCLK 能否用作 AM64x SOC -> PCIe 输出结构(REFOUT)?
4.在 AM64xx GPEVM、AM64 SK EVM 中、为何在引导 OSPI 时采用引导模式 XSPI? OSPI 与 XSPI 之间有何区别?
5. 使用 OTP 保险丝功能的例子?
6. 使用一个 DDR4时是否不需要 VTT 终端?
7. 是否可以在 AM64xx 上支持 XDS200和 XDS560?
此致、
插孔
1. 您可在以下网址找到性能基准: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-sitara/esd/am64x/latest/exports/docs/devices/AM64X/Linux_Overview.html
2. I2C 模块不支持 DMA 模式
不能使用 PCIe REFCLK 输出。 请参阅勘误表 i2236
4.xSPI 是一个新的 JEDEC 标准、该标准旨在使 SPI 协议标准化、该协议在不同的 OSPI 器件制造商之间存在差异。 不同 OSPI 器件的制造商可能具有彼此不兼容的不同功能。 EVM 上的器件是 xSPI 兼容的、因此我们在这些板上使用 xSPI 引导模式。 有关支持内容的常见问题解答、请访问: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181116/faq-ospi-faq-for-sitara-jacinto-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ospi%20faq#
5. 有关 OTP Keywriter 的信息可以在这里找到: https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/key_writer.html 如果您有更多的问题,我会开始一个新的主题路线,以分配给相应的专家。
6.不需要、DDR4的点对点 addr/Ctrl 信令不需要 VTT 终端
7.可以。支持这两个 JTAG Pod。
如建议的那样、应该将更多的问题分成不同的主题、不过希望这能够解答一些初始问题。
此致、
詹姆斯